This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:关于 BQ27750 0x0A BatteryStatus()位7:初始化—初始化用途?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704035/bq27750-about-bq27750-0x0a-batterystatus-bit-7-init-initialization-purpose

器件型号:BQ27750

你(们)好   

我们将 BQ27750与单节电池应用配合使用。

 我们有一个非常简单的关于0x0A 电池状态的问题,

此状态包括  位7:init—Initialization (初始化)。

[问题]  

 a)    该位7:INIT—    0x0A 电池状态初始化的用途是什么?  

 B)  该 位7:INIT—初始化有2种状态。  

   0 =未激活  
   1 =激活

   此状态何时用于?

 例如   

    在数据闪存编程 和 器件初始化状态之后?  

    这意味着  ,SRec 或 DFFS 写入 , 并且此初始化状态更改为 0至1。  

    设备初始化 已完成... 等等  

因此、我们的器件  电池状态 初始化状态 始终 为" 1 "。

 它是否正确??  

 注意事项  

 三月贾斯珀 ( Sugimoto)  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    INIT 位是指满复位后监测计的初始化状态(例如从下电上电复位)。 "1"表示监测计已初始化并准备就绪。 "0"表示监测计正在初始化过程中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Damian

    非常感谢。

    谢谢、尊重
    三月贾斯珀(Sugimoto)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Damian

    非常感谢 您回答这个问题。

    抱歉...  关于这个问题、我们有一些关系问题。

    我们检查 BQ27750的其他 INT 电阻器。

    这两个 INT 在复位后的运行方式不同。   

     您能告诉我们什么用途操作状态 INT 位吗?  

    为什么 不同的状态复位??

    谢谢、尊重

    三月贾斯珀 ( Sugimoto)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,三月
    init 是初始化的缩写。 当初始化标志设置为运行状态时、这意味着监测计正在初始化。 当设置为电池状态时、这意味着初始化已完成。 这就是你想去的地方,例如 初始化电池状态

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Onyx

    非常感谢您的回答。  

    我理解这一个。

    谢谢、尊重

    3月贾斯珀 ( 日本的 Sugimoto )