This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:电池监控

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687335/bq25895-battery-monitoring

器件型号:BQ25895

您好!

当最小系统电压设置为3.5V 时、可通过3.5V 监测电池电压。

低于3.5V 时、电池电压和系统电压测量为偏移电压(寄存器:0000000)

您能否告诉我如何在低于最低系统电压的情况下测量它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    在仅电池模式下、ADC 仅在 REG03中的 V (BAT)> SYS_MIN 设置时工作。 默认 SYS_MIN 为3.5V、最低为3.0V。