This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3402:LM3402:大电流纹波?

Guru**** 2605275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687348/lm3402-lm3402-large-current-ripple

器件型号:LM3402

我使用 LM3402驱动一个530nm 的1W 高功率 LED、将电流感应电阻器设置为0.56欧姆。 输入80kHz 的 PWM 调光信号。 在示波器上使用电流探头连接了一些奇怪的波形。

这似乎是以相同80kHz 频率下的纹波执行的电流波。 我不知道这是否是预期的。 期待您的帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    这符合我的预期。 80kHz 是一个非常高的调光频率、因此您可以看到电感器电流的上升/下降沿。 如果降低频率、您将在导通期间看到更多开关周期。 但是、这就是部件 PWM 调光(转换至满电流、开始正常开关、然后电流在关闭时下降的方式、所有这些都由 v=LDI/dt 决定)。

    此致、

    克林特