This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:输出电压不稳定

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701865/lm27762-output-voltage-is-unstable

器件型号:LM27762

尊敬的专家:

我的客户正在对其设计评估 LM27762。

输出电压不稳定。

--

您能看到随附的文件和 advlse 吗?

虽然 LM27762用于连接的电路中、但输出不正常。

每次激活时、都会输出以下数字。

我想知道原因和措施。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

e2e.ti.com/.../question-about-LM27762.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi-San、

    您是否可以将 Vin 添加到范围?

    使用+3Vin 时、无法获得+/-3Vout。 LDO 压降时、Vout 必须低于 Vin、而-Vout 必须低于电荷泵的输出阻抗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢你的答复。

    VIN 与 VEN 相同。

    输出电压为+2.5V 和-2.5V。

    但实际电压有时为3V 和-3V。

    它似乎不受控制。  

    请告知其他可能。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi-San、

    感谢您解释输出电压的直流电平不正确。

    这种情况发生在多个电路板上还是仅发生在1个电路板上? 负载是多少? 如果 Vin 稍微增大、以高于压降、问题是否仍然存在?

    系统的标称 Vin 和 Vin 范围是多少? 它是3Vin 标称值吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi-San、

    这种行为是否发生在多个电路板上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢你的答复。

    很抱歉、我迟到了回复、我休假了。

    这种现象发生在多个电路板上。

    不用说、该器件是通过回流实现的。

    即使是在试验时用手工焊接安装的、结果 也是一样的。

    电路板布局是否有任何可能需要考虑的因素?

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。

    是的、我可以查看您的布局。 您还可以检查 EVM 以查看它是否与您的配置显示相同的行为。

    是否可以在施加 Vin 后测试 EN 信号延迟?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复、很抱歉您的回复很晚。

    我要求客户提供一个布局、但我无法得到。

    我知道、当布局出现问题时、输出电压可能会出现异常。 。

    具体而言、我想让您评论一下它在哪里。

    我想向他提供信息、而不是布局检查。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi-San、

    对于这些电荷泵器件、电容器必须有一个到各自引脚的直接路径、以保持这个低阻抗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议、并要求他们注意下一个电路板设计。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一