This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:不间断电源

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686407/bq25606-uninterruptable-power-supply

器件型号:BQ25606

您好!

我的 BQ25606正在用于移动应用(远程控制)。 实际上、当我断开遥控器与充电插座的连接时、电压会下降40ms、直到升压模式提供电压。

哪种变通方法有助于缩短从断开连接到从升压模式启动之间的时间?

我尝试在 Bat 和 VBUS 之间连接一个二极管、但升压模式无法启动、因为 VBus 上的电压太高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我能更详细地了解一下您 的电源系统吗? 遥控器中是否有电池? 您的遥控器、电池充电器和电池是如何连接的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。

    我已将锂离子电池(3、6V)连接到 BQ25606。 使用 bq25606生成的电压或充电器提供的电压,我将此电压传送到远程电路。

    将遥控器插入充电器后、远程电路将从充电器中供电。 当遥控器与充电器断开连接时、锂离子电池和 bq25606与远程电路之间将产生电压。

    bq25606是遥控器的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maik:

    从充电模式到升压模式、我们有30ms 的延迟。 此外、在 VBUS 电压低于 BAT 电压之前、升压无法启动。
    远程设备需要的最低电压是多少? 您是否将遥控器连接到 VBUS 或 PMID 引脚? 从充电器到升压模式允许的最长毛刺脉冲时间是多少? 您可以发送电子邮件至 h-mao@ti.com 以了解更多详细讨论。