请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76925 Thread 中讨论的其他部件:、 USB2GPIO-Loader-SW
您好!
我使用 BQ76925EVM 和 BQ76925评估软件进行评估。 但是、软件注意到"无法连接到目标器件"、即使 EVM 已通电、连接看起来良好(D13和 D12已被电控)。 请帮我解决这个问题。
我使用的操作系统是 Win10。
USB 转 GPIO 适配器应该正常、它可以与 BQ24157EVM 配合使用。
标记