This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:可以#39;t 连接到 BQ76925评估软件中的目标器件

Guru**** 2470650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ76925EVM, USB2GPIO-LOADER-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701918/bq76925-can-t-connect-to-target-device-in-bq76925-evaluation-software

器件型号:BQ76925
Thread 中讨论的其他部件:USB2GPIO-Loader-SW

您好!

我使用 BQ76925EVM 和 BQ76925评估软件进行评估。 但是、软件注意到"无法连接到目标器件"、即使 EVM 已通电、连接看起来良好(D13和 D12已被电控)。 请帮我解决这个问题。  

我使用的操作系统是 Win10。

USB 转 GPIO 适配器应该正常、它可以与 BQ24157EVM 配合使用。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您使用的是哪个版本的 Microsoft Framework?

    包括的两个 GUI 是 Windows .NET GUI。 它们需要在运行它们的计算机上安装 Microsoft Framework 版本2.0。 似乎需要从本地连接的驱动器(C:)而不是从 PC 上的虚拟文件系统运行它们。 要运行 GUI、请将文件解压缩到 PC 的硬盘驱动器并运行可执行文件(***不是名称中带有 vshost 的文件、而是"USB SAA GUI.exe"或"PMBusDebug.exe"。

    为了判断您的计算机是否具有.NET Framework 版本2.0、您可以转到控制面板并选择"添加/删除程序"。 在这里、您应该看到您的机器具有哪个版本的框架。 最近的计算机有2.0版,但如果您的 PC 较旧,则可能会有1.0版。 要升级,请访问 Microsoft 的以下 URL:“www.microsoft.com/.../details.aspx”

    如果更新到2.0无法解决您的问题、请绘制一个图表或对图像进行注释、以显示此器件与您的测试设置之间的电源和数据连接。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复!  

    似乎.Net 框架已经是 Win10 OS 的一部分。  也无法安装 Microsoft .Net framework 2.0。 请告诉我怎么做。

    谢谢

    标记

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    你有什么建议吗?

    请在下图中查看我的连接:  

    标记

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 团队:

    期待您的回复!
    谢谢!

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    USB 接口适配器与各种评估板配合使用。 BMS 工具开发人员提供了一种将接口固件从默认更新为适用于多种 BMS 产品的版本的方法。 请参阅 www.ti.com/.../USB2GPIO-LOADER-SW
    其他可能使用 USB 接口适配器的评估软件可能会自动更新固件、并使其处于 bq76925或更新程序无法识别的状态。 我不知道 BQ24157EVM 软件是否会使适配器处于不良状态、但您的图片显示了这种情况。 您可以尝试使用 loader-SW、或检查 BQ24157EVM 是否可以将适配器恢复为默认固件、但很可能是单向更新、因此您需要为 bq76925使用不同的适配器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM、

    感谢您的回复、但适配器仍然无法与 USB2GPIO-loader-SW 连接。

    我可以看到 USB 转 GPIO 适配器作为 USB 输入设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    正确、USB 转 GPIO 固件加载程序只能找到版本1.0.0和2.0.19。 从 USB 到 GPIO 固件加载程序的角度来看、具有其他版本的适配器损坏、无法更新。 更换 USB 转 GPIO 适配器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、

    那么、我需要购买新的 USB 转 GPIO 适配器吗?

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    基本上是肯定的。
    适配器应该仍然正常、但已经被定制为 USB 转 GPIO 固件加载程序软件无法理解的状态。