This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65190:VGH 电源电压范围

Guru**** 2617005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703636/tps65190-vgh-power-supply-voltage-range

器件型号:TPS65190

数据表显示 VGH1/2为12V~38V。 当它由7V 电源供电时会发生什么情况? UVLOTM

或者它将取决于电压|VGH1/2|+|VGL|?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、
    让我查看此数据表、我很快就会回来。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    我查看了数据表、没有 UVLO。 该器件可能会在低于12V 的 VGL1/2下工作、但性能(例如传播延迟、上升/下降时间和其他数据表参数)未指定为低于12V。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    "我查看了数据表、没有 UVLO。 该器件可能会在低于12V 的 VGL1/2下工作、但性能(例如传播延迟、上升/下降时间和其他数据表参数)未指定为低于12V。"

    您是指 VGH1/2、对吧? 只是一个拼写错误? 您认为哪种电压值会使芯片无法工作?

    谢谢。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:
    是的、VGH1/2。
    抱歉、我无法确定该器件将工作的最低电压值。 可能会将最小值从零件更改为零件。 由于 VGH 的数据表规格最小值为12V、因此我们只能保证在12V 最小值下运行、因为这是器件验证和表征的完成方式。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将关闭此主题、因为最近没有任何活动。 我还有任何其他问题、请随时打开另一个主题。
    此致、
    辽卡特