Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR, LM5118, LM5170, LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5118、 LM5170、 LM5170-Q1
我有一个小容量(测试装置)项目 、如果我可以将其配置为执行以下操作、LM5170EVM-BIDIR 将非常适合:
1) 1)在应用初级(输入)电源时自启动。
2) 2)输入电压范围可以是10V 至16V
3) 3)仅在"降压模式"下运行
4)允许通过模拟信号源(电位计或其他电压源)控制输出电压电平
5) 5)输出电压将发生变化、设置和调节、并且可能在输入电压的95%至60%之间变化(同样、仅限降压模式)
6) 6)以两相模式运行、可根据应用所需的功率级别选择堆叠至四相模式
7) 7)...
我已经使用另一家制造商的降压/升压转换器 EVM 开发、设计和制造了这种类型的器件、发现该器件比所需的器件复杂得多。 尤其是在加电时、应针对启动序列执行什么雾。 我希望 LM5170EVM-BIDIR 在这方面将更加简单、并且 该转换器的可扩展性(通过堆叠)也将提供一些重要的优势。
非常感谢您抽出宝贵的时间为您服务!
Dan Hagan