This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:只需交换 VOUT 和 GND 连接、这种降压模块是否可用于生成-2.5V/1A 输出?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687366/tps82130-can-this-kind-of-buck-module-be-used-to-generate--2-5v-1a-output-by-simply-swapping-vout-and-gnd-connection

器件型号:TPS82130

大家好、

我的客户需要从5V 系统电源生成-2.5V/1A 输出。 考虑到 PCB 尺寸的限制、我建议他们使用我们的降压模块、例如 TPS82130。 我不确定这种模块是否可以这样使用? 假设只需交换其 VOUT 和 GND 连接(将 TPS82130引脚的'VOUT'连接到系统接地、并将'GND'引脚连接到-2.5Vout)。  

谢谢、

John