This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24076:BQ24076

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24076

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687273/bq24076-bq24076

器件型号:BQ24076

大家好、我是 Walter

我想使用锂聚合物电池开发物联网传感器器件。

我找到了用于电池充电器的 BQ24076。 我将使用 USB 端口进行电池充电。 我的器件需要5V 电压(与 USB 电源相同)。

这是我的问题。

1.如果我想使用电池作为电源、是否需要连接附加 IC 以进行放电?  还是自动用作电源?

2.正如 I kwow 一样、BQ24076没有直流/直流转换器功能。 那么、我需要什么芯片来使用充满电的电池。

3.我需要一些与 BQ24076 相关的参考文档(电路设计)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的设计(BQ24076 +电池)在由 USB 输入电源或电池供电时需要5V 输出?
    输出电压、5V +/-10%和所需输出电流的容差是多少?

    一个选项是 OUT 上的降压升压转换器、用于增加或减少输出电压、请参阅 TPS630xx 系列器件。