This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:在重负载期间输出电压降至2.6V

Guru**** 2618785 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701388/lmz31710-output-voltage-dropping-to-2-6v-during-heavy-load

器件型号:LMZ31710

大家好、

LMZ31710设计为在10A 电流下从 dc12v 输出 dc5V。 我们发现、在施加重负载时、输出电压将降至2.6V。 我认为设计有问题。 原理图和 PCB 布局如下所示、请提供一些相关帮助。

e2e.ti.com/.../3058.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf 

此致、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    您发送给我的原理图适用于 U6、但您所附的 PCB 布局图像适用于 U3。 您拥有的 U6电路原理图遵循数据表5V 输出的典型应用组件值。 在我进行全面审查之前、您只想确保发送正确的 PCB 布局设计。 U3的左侧电路是 U6电路吗?

    我最初的想法是、也许您的 SENSE+线路可以连接到非陶瓷电容器的输出以改善负载调节、但我看到您已经在第4层完成了这一操作。

    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、是否可以同时包含输入电压和输出电压的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很抱歉让您对器件代码感到困惑、我更新了原理图以便相互比较。 请查看 PCB、并帮助我们找到问题和解决方案。

    非常感谢!

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1_2800_1_2900_.pdf

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 J Arrigo:

    感谢您的回复、我将在一分钟内更新波形。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您对此问题有什么建议吗? 您可以为我们分享一些信息吗?

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    根据设计布局和原理图、LMZ31710电路看起来正常。 在 Jason 的问题之后、您能否提供 Vin 和 Vout 波形? 我想确保您的电源经过调节、而不是限制电流、从而导致输出电压下降。 您还能说明"重负载"是什么意思吗? 该器件的额定电流为10A、因此能够处理高达10A 的重负载。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    很抱歉我迟到了。 下面的 user1870979是我的客户、他将提供问题的详细信息。

    谢谢。

    此致、
    Jenny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是否可以得到从负载电流的上升沿触发的空载然后加载的 Vout 范围? 理想情况下、我希望查看器件在加载前是否稳定在5V、因为加载后输出电压不会达到5V、并且会以1.2Vpk 振荡。   

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jenny 和 user1870979,

    您是否能够在加载前后获取 Vout 的范围?

    另外还提出了两个问题:

    1. 总输出电容是否仅为原理图中所示的320uF、或者是否有任何其他下游电容?
    2.  user1870979连接的波形是否在预加载条件下得到? 如果是、启动期间加载的电流是多少?


    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对此有任何更新吗?

    此致、
    Jimmy