主题中讨论的其他器件: USB2ANY
大家好、团队成员、
我已使用 LabVIEW 和数字图形编辑器进行 I2C 通信并测试 LM10692EVM。
但是、我最近购买了 TPS65917EVM 作为我的新 DUT、并查看了手册、发现您的团队使用 LabVIEW 与器件进行 I2C 通信。
我是否可以通过任何方式获取您的团队用于为 TPS65917EVM 进行 I2C 通信的数字图形文件?
或者、您的团队认为我可以使用我之前的数字模式文件进行 I2C 通信吗?
我期待您的回答。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员、
我已使用 LabVIEW 和数字图形编辑器进行 I2C 通信并测试 LM10692EVM。
但是、我最近购买了 TPS65917EVM 作为我的新 DUT、并查看了手册、发现您的团队使用 LabVIEW 与器件进行 I2C 通信。
我是否可以通过任何方式获取您的团队用于为 TPS65917EVM 进行 I2C 通信的数字图形文件?
或者、您的团队认为我可以使用我之前的数字模式文件进行 I2C 通信吗?
我期待您的回答。
谢谢你。
您好、Karl、
我 有点困惑。
当您说"另一个选项是像我使用 LM10692EVM 所做的那样"时、如果我使用连接到 I2C 线路的数字信号器仪器并使用数字模式文件发送数据、但没有连接到 LM10692EVM 的单个 USB、
在不使用板载 MSP430和 USB2任何 Explorer 软件的情况下、我可以对 TPS65917EVM 执行同样的操作吗?
我期待你的答复
谢谢你。
此致、
Jinwook Jeong。
您好 Karl、
感谢您的回答。
但是、我已经查看了寄存器映射、我仍然感到困惑。
假设我要写入与功率寄存器 SMPS1_Voltage 寄存器的 I2C 通信、并将电压设置为1.8V。
我应该为功率寄存器地址执行0x58 (0101 1000)、为 SMPS1_Voltage 寄存器执行0x23h (0010 0011)、并为1010 1110写入1.8V 吗?
是这样吗?
谢谢你。
此致、
Jinwook Jeong。