This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40210:可以#39;t 找到适合该设计的 FET

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675983/webench-tools-tps40210-can-t-find-suitable-fet-for-the-design

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件:LM5022

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当我选择36V 输入电压、210V 输出电压、0.5A 输出电流时、WEBENCH 报告错误:

找不到适合该设计的 FET。 尝试降低负载电流

我关闭错误窗口、只需单击重新计算、然后 WEBENCH 选择 另一个器件 LM5022

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾听到这个消息。 这似乎受到 Webench 工具的限制、目前我们没有一个好的解决方案。 我们的 Webench 团队正在继续改进该工具。 另一方面、210V @0.5A 大于100W、这似乎对 TPS40210来说过高。 LM5022可以处理更大的电流、您应该加以考虑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Youhao Xi"]很抱歉听到。 这似乎受到 Webench 工具的限制、目前我们没有一个好的解决方案。 我们的 Webench 团队正在继续改进该工具。 另一方面、210V @0.5A 大于100W、这似乎对 TPS40210来说过高LM5022可以处理更多电流、您应该加以考虑。

    [/报价]

    我实际上只需要0.005A (5mA)

    如果我使用22-36V 的输入电压、输出电压= 250V、输出电流= 0.001A、则 Webench 指示"计算的占空比超过限制"

    即使使用 LM5022、 Webench 也会指示"计算出的占空比超过限制"

    感谢您的任何帮助

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我实际上只需要0.005A (5mA)

    如果我使用22-36V 的输入电压、输出电压= 250V、输出电流= 0.001A、则 Webench 指示"计算的占空比超过限制"

    即使使用 LM5022、Webench 也会指示"计算出的占空比超过限制"

    感谢您的任何帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webench 无法判断电路是否以 DCM 运行。 如果是 CCM、LM5022无法从您的22V 输入产生250V 电压。 因此、您看到的 Webench 生成的 msg 基于 CCM 假设。  但在 DCM 下、所需的占空比更小。 在本例中、您可以使用 PSpice 瞬态模型进行仿真。 我还会将此信息传递给 Webench 专家、看看在不久的将来是否可以支持 DCM。