This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:转换模式高端可能存在的负载调节问题

Guru**** 2810755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697794/lm5118-possible-load-regulation-issues-at-high-end-of-transition-mode

器件型号:LM5118

您好!

我的原始主题已锁定、但我想问一个相关问题。  我已经有几个器件再次表现出原始线程中所述的行为、在该线程中、为了响应负载瞬态(从大约100mA 变为7欧姆)、输出电压会下降几个百分点、并保持在该值、直到负载开始衰减、 在该点、输出在尖峰几伏之前会向后漂移。  

它发生在与之前类似的工作条件下、输入电压约为28V (朝向转换工作区域的上端(即恰好低于全降压模式)、输出电压约为21.4V、输出电流约为100mA、7欧姆(约3A)、 除了在大约100至200mA 的负载下简单上电之外、在故障发生之前、电路未应用任何其他特定操作。

我还没有更换 IC、看看行为是否再次消失。  我希望这种行为会发生,但与此同时,是否有其他想法可以说明这种行为是如何发生的?  和以前一样、我想知道它是坏的 IC、还是我的设计可能易受 IC 中某种容差的影响。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不记得看到过您的原理图。 您能否分享一下、以便我们进行回顾。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Youhao。  我已将其附在本答复之后。  我忘记了上次我做了什么、这样您就可以看到它、但我将看到它是否起作用。  如果它不起作用、请告诉我、我将尝试另一种加载图形的方法。  原理图上有几条注意事项:

    1) 1) 根据数据表指南中的规定、SGND 和 GND 在一个点上被连接在一起。  原理图中未显示它们的连接、但在布局中实现了它们。

    2) 2) 实现了到 EN 的高电阻反馈连接、以防止电路在短暂欠压瞬变期间关断。  我应该注意的是、表现相关行为的电路不会受到欠压瞬变的影响。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    您是否有机会查看原理图? 您能观看吗?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、John、

    您是否仅在 VIN = 28V 时才看到此问题? 查看原理图、我看不到任何会导致问题的东西、正如您所描述的。 您能否发布负载瞬态图片? 如果可能、最好也探测 COMP 引脚和电感器电流。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢您的回复。 此行为发生在大约27.4V 至28.2V 的输入电压范围内。 当然、在该范围的最高端、电压不会下降几个百分点、但与正常行为相比、在移除负载时、电压仍然具有过度的尖峰。 原始线程具有一些有关稳压器输出的更多信息和波形。 但是、我没有捕获负载瞬态本身。 我可以说、这是一个快速的转换过程(在我的台式测试中、当稳压器运行时、我将其返回导线接地来接通较重的负载、甚至故意导致反弹、以查看稳压器是否正常处理它而不会出现过多的尖峰、 它在高于或低于上述指定范围的输入电压下执行此操作)和缓慢的关断转换(需要几毫秒衰减至零)

    我将努力获取负载瞬态波形、也许还有 COMP 引脚。 我无法获得电感器电流。 可能要等到下周某个时候。 您在 COMP 引脚上需要哪种采样率? 该测试通常需要几秒钟时间、因此采样率不是很可行、但如果需要、我可以一次尝试捕获片段以增加采样率。

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我无法从发生故障的电路中获取特定数据、因为事实证明我无法再访问发生故障的电路。  但我仍然能够捕获导致此行为的负载瞬态。  这是一个快速导通和缓慢关断转换。  由于稳压器输出电压的尖峰、缓慢关闭转换示波器捕获可能会导致其电流出现短暂尖峰、但同样、我无法捕获该尖峰。  无论如何、这里是上升和下降负载瞬态。  垂直轴单位为安培。

    谢谢、

    John