This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:尽量不要使用理想情况下的变压器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687350/lm5046-try-to-use-no-ideally-transformer

器件型号:LM5046
主题中讨论的其他器件:UCC28180

您好!

我喜欢使用具有两个独立中性点的旧电机作为变压器(这是大学的实验)。

我认为绕组之间的耦合因子不是很好。 控制器能否调节此不良耦合因子、还是应该采用另一个控制器?

还是使用微控制器并通过自己的程序对其进行调节的最佳解决方案?

我的实验输入为230V~、然后我要使用"UCC28180 (有效) 8引脚连续导通模式(CCM) PFC 控制器"来生成更高的直流电压。 然后、我想使用直流/直流转换器产生60V 直流电压。

 

非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Urs、您好!

    您是否认为您可以附加原理图 来说明您的电路?

    此致

    John