This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计适用于电流4-20mA 模拟输入的24V 回路电源

Guru**** 2810815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS4H000-Q1, LM5001, LM25017, LM5107, TIDA-00129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675236/design-the-loop-power-24v-for-current-4-20ma-analog-input

主题中讨论的其他器件:LM5001LM25017LM5107

尊敬的 TI 工程师:

您能不能建议我设计具有12通道总数量的模拟输入的环路电源、这是指与具有系统电源的4-20mA 2线系统(2线模拟输入具有24V 电源)相连的模拟输入。

您可以向我推荐什么 TI 产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mansur、感谢您关注德州仪器。 我们将您的请求发送给我们德国的工厂自动化团队、以供审核/回答。 请给我们1-2天的时间进行审核和回复。 在发送给您突出显示的培训的作者时、您的答案可能来自该系统团队中的另一位工程师或产品组。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fullilove、

    感谢 TI 的关注、我将等待回答。

    此致

    Mansur。 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mansur、

    很抱歉耽误你的时间!

    我假设您计划使用具有集成电源的12通道4-20mA 模拟输入模块为现场发送器供电。

    一些问题:

    -是否从现场侧为模块提供了24V (图中的绿色框)(24V PSU 连接到模块的隔离侧)?

    -您是否需要单独(或全局足够)控制通道的电源(能够打开/关闭)?

    -您想限制每个通道的功率(还是全局足够)吗?

    - 12通道通道到通道隔离还是组隔离?

    您可能还对本 博客感兴趣

    谢谢、

    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    对于电源、模拟模块内部为24VDC、因此、模拟输入2线已经具有24V 直流电压、无需外部电源。

    如果可能 、控制启用或禁用更具优势、则每个通道的最大电流不超过50mA。

    对于12通道、我们准备将其设计为隔离和非隔离模式。

    此致

    Mansur。 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mansur、

    这是否意味着24V 来自背板侧并被隔离? 这意味着您在模块中具有隔离式24V*50mA*12 = 14.4W DC/DC PSU ...

    对于通道到通道隔离式模块、您需要为每个通道添加隔离式直流/直流。

    也许可以提供系统电源树的图?

    您是否已经看到 了模拟输入终端设备参考图 ?   

    对于每通道控制、我建议使用高侧开关、例如  RDSon = 1 Ω@ 25C 的 TPS4H000-Q1。

    谢谢、
    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lars、
    抱歉、我们不使用背板、仅使用控制器和模拟输入(外部 ADC)、我的电源是12 VDC 的电池。 因此、我们需要升压至24VDC。
    对于隔离式产品、我已经了解 TI 产品。
    对于您的 TI 文章、我已经完成了。

    谢谢、此致
    Mansur。 h
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mansur、

    具有集成 FET 的升压转换器可用于从12VDC 到24VDC。 例如 LM5001和 TPS71175、其给定输出电流最小为400mA。 这是非隔离式解决方案。

    如果您需要通道到通道隔离式解决方案、则每个电源需要~30mA 的输出电流。 我建议使用采用 Fly-Buck 配置的 LM25017。 具有 LM5107的 TIDA-00129展示了一个很好的 Fly-Buck 工作原理示例。 另请参阅应用手册 AN-2292 以了解 Fly-Buck 技术。

    此致、
    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lars、
    好的,谢谢你的建议。