This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2化学 ID

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676401/bq40z50-r2-chemic-id

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1BQ40Z50-R2

在软件管理工作室中,BQ40Z50-R1化学 ID 号大于 BQ40Z50-R2。为什么共享相同的化学 ID 库文件,但有两个不同的软件 ID 号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user44411751

    您是否意味着提供的默认化疗 ID 不同? 是否仔细检查了 CHEMID 数据库是否是最新的?

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是最新的。所有电量监测计使用相同的化学 ID 库、但 BQ40Z50-R1和 BQ40Z50-R1之间的化学 ID 编号不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电量监测计使用相同的化学 ID 库、但 BQ40Z50-R1 和 BQ40Z50-R1之间的化学 ID 编号不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户44411751:

    您认为 bq40z50-R1和 bq40z50-R1之间的 ChemID 不同、这意味着什么? 它们是相同的部分。

    谢谢

    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、bq40z50-R1和 bq40z50-R2之间的不同化学 ID。它们应该使用化学 ID 库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ40Z50-R1化学 ID 编号从"0100"开始、但 BQ40Z50-R2 ID 编号从"0268"开始。它们使用相同的软件"Battery Management Studio"和相同的 ID 库。 R1 ID 号远小于 R2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户44411751:

    我刚刚发现 R2支持 Turbo 模式和其他功能、因此默认的化学 ID 与我们希望支持所有这些功能不同。 因此、化合物 ID 的差异是有目的的。

    谢谢

    Miguel