This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56428:能否告诉我此器件在输出短路条件下的运行?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56428, TPS568215, TPS56628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686988/tps56428-could-you-please-tell-me-this-device-operation-under-output-short-condition

器件型号:TPS56428
主题中讨论的其他器件: TPS568215TPS56628

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑使用 TPS56428。 他们问我在输出短路条件下的器件运行情况是什么。

 如果    输出使用非常低的电阻器短接至 GND、您能否告诉我您的答案?

 非常感谢您的回答。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅数据表第10页:8.4.3电流保护。
    如果 Vout 对地短路、器件将进入间断模式。 这是一种保护模式、器件将受到保护而不会损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    非常感谢您的快速回复。
    我可以再问一个问题吗?
    断续模式下的重复重启时间是否为7us (典型值)?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya、
    是的。
    请参阅数据表第6页、EC 表、t_UVPDEL 值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    我可以再问一个问题吗?
    我知道 TPS568215与 TPS56428完全不同。 但 TPS568215数据表第18页上显示断续时间为7ms。 我认为7us 断续时间可能太短、无法避免器件损坏。 请问您、断续运行的间隔时间7us 是否正确?

    非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya、
    查看 TPS56428数据表、数据表中没有断续时间。 在系列产品说明书 TPS56628中、显示断续模式为12ms。(您可以参考该值)
    另一个7us (典型值)是延迟、即从 Vout UVLO 到进入断续模式。 (Vout UVLO 低于65%目标电压)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    非常感谢。
    我将参考 TPS56628数据表中描述的12ms。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。