This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CSD17318Q2:CSD17318Q2 - TINA 模型

Guru**** 2567785 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CSD17318Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669027/tina-spice-csd17318q2-csd17318q2---tina-model

器件型号:CSD17318Q2
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我仅为 CSD17318Q2找到了瞬态 PSpice 模型、但无法在 TINA-TI 中打开此文件。 可以帮帮我吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fatih、
    我认为您无法在 TINA-TI 中打开 PSpice 模型、但我将对此进行更深入的探讨。 我们的建模专家将在周三之前结束、因此我将最迟在周三为您解答问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我很期待、谢谢。 如果您可以为我提供 CSD17318Q2的.lib-file、宏或模型、我将非常高兴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fatih、
    我将为您提出请求。 您使用的是什么 TINA 模型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 TINA-TI v9.3.150.328 SF-TI。

    非常感谢!

    此致

    Fatih  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fatih、

    我提交了一份模型申请。 官方的做法是、可能需要长达两周的时间、但根据我的经验、对 FET 模型的请求通常不需要那么长的时间。 我将使这个线程保持打开状态、直到我为您准备好一些东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fatih、
    出于某种原因、我还没有从建模团队那里听说过这方面的内容、但我将调查并查看这里发生的情况。

    希望我能在一天左右的时间里为您提供一些信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fatih、
    看起来像在没有提醒的情况下在线缓冲。 我再次对拖延这一点表示歉意。 希望这能满足您的需求。

    www.ti.com/.../toolssoftware

    再次感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    此致。

    Fatih