This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 并联 LED 驱动器、以实现更多 LED。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686943/parallel-led-driver-for-more-led

您好!

TI 是否有用于并联单输出 LED 驱动器的解决方案? 例如,我有一个24V/2A LED 驱动器, 作为一个模块,当我并联两个或三个或更多的 LED 驱动器时,我可以得到大于2A 的 LED 驱动器,可能是4A、6A 等,它仍然是单路输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheyi:
    我不知道你的意思。 您能否提供有关此应用的更多描述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fawn:
    我将使用单输入电源为并联 LED 驱动器供电、我的设计可轻松下达订单、缩短产品开发时间并快速退回 RMA。 LED 驱动器作为模块、我可以很容易地通过交换获得大型 LED 驱动器。 您是否有适合此应用的推荐解决方案或理论?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Che Yi、

    正如我所理解的、您希望使用多个 LED 驱动器作为一个驱动器来提高输出电流能力。

    通常、如果将信号输入引脚连接在一起并发送相同的代码、则可以并行使用 LED 驱动器。

    您是否会提供更具体的要求、以便我们可以检查我们是否有合适的解决方案?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!
    感谢您的回复、我们只有一个 Ruffle 规范、VIN 为24~26Vdc、Tamb (max)=45C、需要支持8个 LED (24Vdc、2A*8)驱动器并联。 它使用相同的 PWM 信号、并提供 T.B.D.保护