This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持选择 PMIC 的 EVM#39

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65023EVM-205, TPS65217CEVM, USB2ANY, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702914/support-in-selecting-evm-s-of-pmic

主题中讨论的其他器件:TPS65023EVM-205TPS65217CEVMUSB2ANYTPS65217
您好!
 
这是 K Harshavardhan。
 
感谢您在选择 EVM 的 PMIC 方面的支持
 
在本次培训中、我们从您的列表中选择了两个 PMIC。
 
  1. TPS65023EVM-205
     TPS65217CEVM
 
我只是想知道   上述两 个 PMIC 的技术和测试流程文档的可用性。  
 
请尽可能向我们提供文档。
 
提前感谢您。
 
此致、
苛刻

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     苛刻、

    这取决于您要查找的测试过程的类型。 如果您想了解 EVM 的细节(原理图、设置过程等)、每个 EVM 的产品页面上都有用户指南。 这将告诉您如何设置和使用 EVM。

    如果您正在寻找常规 PMIC 测试流程、我们有许多文档、具体取决于您要查找的测试类型。 这些是适用于任何器件的一般过程。

    测量效率: http://www.ti.com/lit/slva606
    测量电压纹波: e2e.ti.com/.../2243.understanding-measuring-and-reducing-output-voltage-ripple
    测量降压转换器的相位/增益响应: http://www.ti.com/lit/snva364


    或者、如果您需要其他具体的内容、您可以尝试在 TI.com 上搜索它。 请告诉我这是否有帮助。

    此致、
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    感谢您的支持。 这对我们很有帮助。

    我将从网站上获取文档、并告诉您是否有任何疑问。

    谢谢、此致、

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    如果我订购 TPS65217CEVM、我是否会随 EVM 一起获得 USB2ANY 连接器?

    USB2ANY 是测试 EVM 的必备条件?

    此致、
    苛刻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、耐受、

    我们正在切换 TPS65217CEVM 附带的控制器。 较新的库存随 USB2ANY 一起提供、并使用 IPGUI 软件。 旧库存附带使用 TPS65217 EVM 软件 的旧版控制器:www.ti.com/.../slvc402

    使用 EVM 时不需要这些组件、但可以使用 I2C 轻松配置器件。 但是、如果您有另一个自己喜欢的 I2C 主设备、则可以将其连接到连接器上的 I2C 引脚以与器件通信。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 K Harshavardhan。 我们有 TPS65217CEVM (PMIC EVM)。

    通过为 EVM 的交流引脚提供5V 电压、我们为电路板供电。

    实现了跳线 JP34和 JP33。

    我们无法将电流灌入 ISINK1和 ISINK2引脚。

    我们已按如下方式设置寄存器:

    WLEDCTRL1   00001001

                  0x09

    WLEDCTRL2   00110010

                  0x32  

    但是、当我们设置 WLEDCTRL1并使灌电流使能时、器件会复位。

    当我们监测阴极 D21处的电压时、电压会下降。

    我们单独检查了 LED、它们工作正常。

    请支持解决此问题。

    提前感谢您。

    此致、

    Harsha

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、K Harshavardhan、感谢您提出问题。

    此问题与您提出的原始问题无关、因此下次您可以单击"提出另一个问题"选项来启动新主题。

    但是、现在无需执行此操作、因为我将在这个主题中跟进新问题。

    我认为您选择的 WLED 设置没有问题、并且我在过去一小时左右一直使用这些设置运行 TPS65217CEVM。

    我可以想到您的问题有2个原因、但它们实际上与 LED 驱动器无关:

    1. 直流电源上的电流限制太低(连接到交流电源、J3的引脚2和附近的 GND、例如 J4的引脚1)-如果您的电流限制低于300mA、则直流电源可能会下降或关闭、从而导致 PMIC 复位。 这是一个估计值、但>300mA 应该足够高、而 PMIC 上没有任何其他负载
    2. PWR_EN 上存在您不知道的时序问题、 LED 驱动器似乎导致 PMIC 复位- PWR_EN 引脚必须在5s 内设置为高电平、否则 PMIC 将复位并卡在复位环路中、直到 PWR_EN 设置为高电平。 跳线 JP9必须在引脚1至引脚2之间进行分流(PWR_EN 短接至 V3P3)、并且必须确保 USB2ANY 实际生成 V3P3 (您可以探测 R9或 R1或 R2的高侧以进行验证)。 在下面的屏幕截图中、我可以根据需要打开/关闭 V3P3。 对于 TPS65217CEVM、需要该电源接通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian,

    感谢您的支持。

    当我们增加直流电源中输入电流的限制时、LED 会工作。

    我们以前只有1A 的电源。 现在、我们更改为3A。

    谢谢你。

    此致、

    Harsha