This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:PFC 电路可在除90V 交流电压外的所有线路电压和负载条件下进行稳压

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686518/ucc28180-pfc-circuit-regulates-at-all-line-voltages-and-loading-condition-except-for-90vac

器件型号:UCC28180

您好:)

我们在300W 升压 PFC 电路390Vdc Vout 中使用 UCC 28180。 它可在除90V 交流电压外的所有线路电压和负载条件下进行调节。 90V 交流时、输出电压仅为360V。 是否有任何关于如何解决的建议? 谢谢:D

Alvin、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    我猜是电流感应电阻设置过高、PFC 将进入电流限制。

    请研究减小电阻值并重新测试

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的回复。 根据我的计算、我正在使用50m Ω 电流感应电阻器、如果我减小它、可以吗?

    此致、

    Alvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、
    是的、您应该减小该值。
    对于300W 负载、您需要大约33毫欧的电阻。
    此致
    John