This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61163A:实现闪存的独特用法

Guru**** 2592400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61163A, LM36274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676446/tps61163a-unique-usage-to-realize-flashing

器件型号:TPS61163A
主题中讨论的其他器件: LM36274

尊敬的先生。

我的客户正在考虑使用 TPS61193A 实现1至2秒的闪烁。

在 TPS61193A 启动后将执行闪存。

VIN 条件和简要配置如下所示。

也许、必须保持足够的余量电压。

他们会准备额外的电阻器和 NMOSFET、以增加30mA 路径。

TPS61193A 具有将 IFBx 连接到 GND 的未使用引脚功能、因此我现在感到困惑。

请提供您的建议、

这种用法是否可行?

在这种使用情况下、是否存在任何问题和瓶颈?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、
    我是否可以知道连接到 IFBx 的 MOSFET 的使能、闪存 PWM 和栅极信号的顺序是什么?
    未使用连接到 GND 的 IFBx 用于未使用的引脚检测。 因此、该序列至关重要。
    此外、如图所示、连接无法实现额外的30mA、对于这些额外的30mA 没有电流调节。
    您能否与我们分享,LED 配置是什么,此应用需要哪些终端设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Caryss-San。  

    非常感谢您的回复、很抱歉我的解释不好。  

    应用程序是智能手机。 VIN 源为电池组、3.3V ~ 4.35V。  

    LED 配置为2个并联、6个串联。 这些电流均由 TPS61163A 控制。  

    正常情况下,在下运行,ISET = 30mA 灌电流,EN =高电平,PWM = 100%占空比

    在 TPS61163A 上 。  

    外部 NMOS FET 栅极由 MCU 驱动。

    当需要进行刷写操作时、外部 NMOS FET 会导通、因此会产生额外的电流

    例如+30mA 相加

    在 TPS61163A 上、通过 LED 灯串的灌电流(30mA)(例如总电流60mA)。  

    我还假设该电路具有风险、因为余量电压(IFBx 电压)将是  

    非常低。

    在这种情况下、NMOS FET 无法在饱和区工作、因此无法正常工作

    没有足够的电流控制。  

    此时、我想确保以下内容;  

    在正常运行下、余量上的电压是合理的  

      电压(IFBx 电压)? 大约90mV? 超过0.5V?  

    2.如果余量电压(IFBx 电压)下降正常余量电压

      由于外部电路的影响、我想知道 TPS61163A 上的保护功能

      从未激活?  

    3.如果您 对实现闪光操作有任何更好的想法,请提供您的建议。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、
    您对余量电压的担忧是正确的。 在正常运行中、这两个 IFBx 中的较低电压稳压至90mV、因此对于 NMOSFET 而言、这太低。 与您的应用一样、我建议使用 LM36274、它是4个30mA 的通道、支持指数调光、自动频率和高精度。 额外的好处是它是集成了背光驱动器的 LCD 偏置。 LM36274专为智能手机应用而设计、您可以在正常操作中使用2个通道、并在闪存时添加另外2个通道。
    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的 Caryss-San。

    一次又一次地抱歉。

    我认为、如果 FBx 引脚连接到 GND、则可以禁用一个通道。
    此外、该器件还具有针对 LED 灯串开路/短路的保护功能。

    您能否告诉我、如果有、FBX 引脚低侧阈值将被停止运行。

    此致、
    H. Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Caryss-San。  

    非常感谢您的所有建议。  

    我建议您使用4通道 LED 驱动器 LM36274。  

    他们也希望降低变更的总成本。  

    目前、我希望确保以下解决方案是否可以实现。  

    通过 MCU 使用 NMOS FET 添加2个5LED 灯串开/关控制。

      电流由电阻器设置。 低电压类型将用作 NMOS FET (EM6K34)。  

    2.我认为这个解决方案不会影响 IFBx (余量电压)。  

    3、我想知道采用此解决方案对升压转换器行为有何影响?  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、
    此配置无法调节由 MOSFET 控制的额外灯串中的 LED 电流。 差异可能很大。 我不建议像这样使用。