This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070最大 VCC 额定值问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686848/ucc28070-ucc28070-max-vcc-rating-question

器件型号:UCC28070

您好的支持团队、

我的客户对 UCC28070的最大 VCC 额定值有疑问。 数据表指定了 ABS。 VCC 额定值为22V、但 Vcc (分流)可高达23~27V。  

您能否告诉我们 UCC28070的实际最大 VCC 额定值是多少?

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    "Vcc (分流)电压"是指 VCC 引脚输入端的齐纳保护钳位。
    该电压可能会钳制在23V 至27V 之间的任何位置。 它仅用于保护功能、  VCC 的工作值始终远小于该值。

    "绝对最大额定值"表是指该表中所述参数的最大可能工作值。

    例如、如果 需要、VCC 可在高达22V 的电压下工作。
    该电压低于钳位保护级别

    还有一个"建议运行条件"表、建议  在 VUVLO+1和21V 之间的电压下使用 VCC。

    大多数设计使用12V 至15V 的 VCC。

    此致

    John