This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100-Q1:TPS65100-Q1微调 RDC 到 EN 引脚的问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687246/tps65100-q1-tps65100-q1-fine-tune-rdc-to-en-pin-question

器件型号:TPS65100-Q1

尊敬的:

我们将 RDC 微调到 EN 引脚、但发现 Iin (峰峰值)过高、 是否正常?

VIN=3V、  R=21.98K+C=1uF  、如下表所示:  ;V p-p=1.19902A

VIN=3V R=50.95K+C=2.2uF ;V p-p=1.07706A

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    是的、该浪涌电流是预期的、因为该器件的启动速度相对较快。 您可以通过增大输入电容来略微减小峰值。 但这不会有太大帮助。

    另一种可能是分立式浪涌电流限制器、请参阅: e2e.ti.com/.../Input_5F00_current_5F00_limiter.TSC

    流经 R1的电流决定输入电流限制。 一旦这个电阻器上的电压达到~0.7的阈值电压、T3就会打开、转而切换 T4、从而限制负载电流。

    此电路是使用 TI 的模拟仿真程序进行仿真的,可从 以下网址下载:http://www.ti.com/tool/tina-ti

    此致、
    Brigitte