This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2376:智能千兆位交换机无法识别 PoE。

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676161/tps2376-poe-is-not-recognized-by-smart-gigabit-switches

器件型号:TPS2376

智能千兆交换机无法识别 PoE。 开关无法开始提供 POE 电源。 我们在0级采用 TPS2376DDA-H 进行设计。 以前、我们在0类上也使用了 LM5073、这可被所有开关识别。

是否有人知道会导致此问题的原因。

我们使用了该器件的推荐设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马塞尔

    由于信息有限、很难猜测。 是否有一个(或两个)系统经过 UNH-IOL 和/或 SIFO 合规性测试?

    您是否有我们可以查看的任何启动波形和/或负载(PD)原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马塞尔

    我想办理入住手续、因为我们在大约1周内没有收到您的回复。 如果可能、请告知我们提供更多详细信息...否则、我将继续并关闭此主题。

    感谢您关注 TI 的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马塞尔

    我看到您拒绝了我关闭此主题的尝试。  我很遗憾听到你仍然遇到困难。

    您是否有任何其他详细信息/波形/测试报告等 我们可以查看哪些内容?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马塞尔

    如果没有任何其他信息(波形、原理图)、这很难提出建议。 系统可能检测失败、但我们需要更多信息才能确定。

    由于 TPS2376上有一个 UVLO 引脚(而 LM5073上没有)、因此经过教育的猜测是检查设计以查看分压器设计中是否有过大的电流流流过该分压器。 这种情况可能导致检测失败。

    希望这对您有所帮助、