This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350 - R1

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674142/bq78350-r1-bq78350---r1

器件型号:BQ78350-R1

尊敬的 TI 支持团队:

  我对平衡晶体管切换以进行测试有疑问,请注意,连接到电池时不发送此命令。

 1.您 建议对1N-13P 连接进行何种设置,以便使用拨动平衡命令正确检查平衡晶体管?  ,(串联电阻器模拟器或其它东西?) 。

B.R

Alexander Burtakov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、
    由于它是一个测试、它不是一个受监控的操作。 您不希望通过测试使电池失衡。
    我们没有具体的建议、这取决于您希望如何观察。
    如果您有多个低阻抗源、则可以观察这些源的电流。 您还可以查看电路板上电阻器上的电压。 使用大值电阻分压器时、仿真电芯电压将崩溃、这当然取决于您使用的平衡电流。 使用与 EVM 上相同的200欧姆电阻分压器时、电压会大幅下降。 随着分压器电阻器变小(源阻抗更低)、移动变得更小、但分压器中的功率更高。 在分压器中的每个电阻器上添加电容也很有帮助、但平衡周期为250ms。
    希望这些想法能帮助您选择一种方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答,

    这是否意味着命令0X001B 应在13秒配置中打开我的所有平衡奇数电池 FET,持续时间为250毫秒,关闭时间为750毫秒?

    B.R
    Alexander Burtakov
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、
    您可能会在调度程序上看到应用手册。 平衡将在250ms 调度程序间隔的70%或175ms 上进行。
    命令0x1B 实际上不使用技术参考手册中所述的电池映射。 它将在第一次传输时平衡奇数电池、这将平衡13个配置中相邻的电池8和9和12和13。 通常不建议这样做、但这些较高的电池具有较高的电压容差、如果在测试期间控制电压、则不应超过绝对最大值。 此外、如果您使用外部电池平衡、请控制电池电压以检查两个外部平衡 FET (如果以这种方式进行测试)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TI 团队,

    我在我的13芯配置 PCB 上测试了功能0X1B。

    1.第一次0X1B -->焊球切换1,3,5,7,10,11,12,13。
    2.第二次输入0X1B-->平衡切换2,4,6,8,13。

    3.请使用 bq 内部设计检查我的测试数据。
    4.是否有任何其它用于外部平衡测试的测试命令?
    5.在第一条命令0X1B 10、11、12、13一起导通时,bq 可能面临什么风险?
    6.电芯 num 9的平衡在0X1B 期间不工作?

    注意:所有13个平衡晶体管都在常规系统上正常运行(经过测试)。


    B.R
    Alexander Burtakov