This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:适用于 BQ51051B 的接收器线圈设计

Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00668, BQ51051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686780/bq51051b-receiver-coil-design-for-bq51051b

器件型号:BQ51051B
主题中讨论的其他器件:TIDA-00668

我们使用 的锂聚合物电池的规格如下。

最大电压:4.35V

放电截止电压:3V

我们正在考虑将 电感充电功能整合到器件中。 我已阅读数据表以及 Qi 规格 V1.2。  

根据 Qi 无线电源联盟规范、5W 接收器线圈应 L = 1.5.3 uH 或 L = 23.8 uH。

我的问题是、我能否在刚性 PCB 板上设计线圈?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    线圈设计可能很困难、除非您在这方面有一些经验、我建议您从现成的传统线圈开始。
    PCB 线圈在低功耗、输出电流为250mA 或更低的条件下最佳工作。 PCB 线圈的高 DCR 难以克服。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bill John:
    我认为低功耗和250mA 对我来说是可以的。 我得到了我的答案。 我现在将尝试 PCB 线圈。

    您知道我应该关注的最佳线圈电感器、DCR 和工作频率范围是多少吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议不要使用 PCB 线圈。 如果您确实为标准线圈做了准备、并且有一些可用的线圈。
    有关参考信息、请参阅 TIDA-00668。
    此外、我们还将介绍 EVM 和 TIDA 上使用的线圈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    我刚才看到了该参考设计。 具有在 PCB 上设计的接收器线圈、非常适合我。 我想我可以复制该设计并将其用于 BQ51051B。

    我无法购买现成的线圈、因为我的设计非常小。 PCB 线圈的尺寸非常小、完全符合我的设计。