This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:客户使用 TPS23754制作 PD Mourdle (25W)、现在没有电源问题。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669841/tps23754-the-customer-used-tps23754-to-make-a-pd-moudle-25w-and-now-there-is-no-power-supply-problem

器件型号:TPS23754

尊敬的先生/女士:

  客户使用 TPS23754制作 POE 电路板(25W)、现在没有电源存在问题。 现在、即使是检测和分类波形也没有出现。 附件是原理图、您能帮您了解问题所在吗?e2e.ti.com/.../TPS23754New_5F00_PDF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我不相信 Z1可以使用 PoE、您能确认吗? 其数据表中没有额定功率、DigiKey 仅将其显示为 LAN 变压器。

    此致、
    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Fernandez、

      现在、我们在 EVM 板上使用变压器(从 EVM 的整流桥到客户端板的后端)、但问题仍然存在。 附件是我们测试 TPS23754GATE foot.e2e.ti.com/.../tps23754.pptx 的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我在原理图中看不到任何可能会有问题的东西。   可能是电路板本身连接错误或元件/值错误。 由于您有 EVM、因此您可能需要尝试比较 EVM 和 电路板上节点的阻抗、以缩小问题所在的范围。

    此致、

    达尔文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    查看器件型号后、您能告诉我您使用的是哪个版本的 TLP521吗? 它应该是75-150%的 CTR。 空白部分有50-600%的宽范围。 此外、反馈分压器加倍、这将改变环路增益。 设计中的这些变化会影响转换器的整体稳定性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    我想办理入住手续、因为我们在大约1周内没有收到您的回复。 如果仍需要我们的帮助、请告知我们。
    否则、我们将假定可以关闭此线程。

    感谢您关注 TI 的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Femendez、
    我还检查了 PCB、没有问题。 现在问题是 TPS23754外部的 MOSFET 非常热。 我还尝试替换 TPL521、谢谢~~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您的更新。 您是指 Q9吗? 还是另一个外部 FET?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、我们上次听到您的声音已经过去了一周了。 您是否需要我们提供其他信息?

    如果我们在接下来的几天内没有听到任何其他消息、我将假定此主题已解决。

    感谢您关注 TI 的 PoE 解决方案、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fernandez,

       此问题得到解决,问题是 Q7,更换后为 o k.谢谢!