This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:BQ77905 CHG 引脚

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686961/bq77905-bq77905-chg-pin

器件型号:BQ77905

尊敬的所有人:

我 阅读了 BQ77905数据表第27-29页、如果发生 OV 故障且充电器仍然 存在、 从电池组到 CHG 引脚的电流是否总是很小?如果是、是否存在任何隐藏的危险?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    如果电池组在 CHG 关闭的情况下处于 OV、则充电器可以将 CHG 引脚拉至 GND 以下。 没有预期的电流。 图20显示了一些电流、因为示波器探头和输入在充电 FET 栅极和 GND 之间提供10M 负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM:

    在 BQ77905数据表图23中、如果电池组处于 OV 状态且 充电器仍然 存在、则 Q3状态如何?您能否提供 CHG、CHGU、DSG 引脚内部电路成分?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    过压时、CHG 和 CHGU 均为低电平。 DSG 打开。 有关 OV 说明和表3、请参阅8.3.1。 8.3/8中注明了 CHGU。
    当 CHG 为低电平时、图23中的 Q3将关断、因为栅极-源极电压将~0。 在 FET 关闭的情况下、Q1的栅极可能会与 PACK-一同下降。 CHG 实际上具有一个可支持高达-30V 电压的内部 FET。 图23旨在当电压大于-30V 时使用。 有关引脚等效电路、请参阅应用手册 www.ti.com/.../slua845