This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:选择共模扼流圈

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673357/lp8860-q1-choosing-common-mode-choke

器件型号:LP8860-Q1

您好!

我将使用 LP8860-Q1设计 LCD 背光驱动器、

我有3个 LED 灯串、设计参数为:

Vin = 12V

VDD = 5V

Fsw = 400KHz (内部)

Vout = 21V

每个灯串的电流< 100mA

PLL 的 fout:打算使用5MHz

我打算在电路中添加必要的 EMI 滤波组件。 如"nva813"文档中所述、共模扼流圈是一个重要组件

我的问题是:我们如何正确地选择这种阻风门? 您是否有文章更清楚地解释了这一点?  

此致、  

Oussama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oussama 您好!

    感谢您关注 LP8860-Q1。 我将检查可用的基准、然后我会返回给您。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oussama 您好!

    由于不同的变体、具体取决于 PCB 布局、要求/条件... TI 不提供与 LP8860-Q1相关的特定共模扼流圈。 在我们的 EVM 中、我们使用9uH 电感共模扼流圈、但建议您查阅数据表阻抗图、以选择合适的扼流圈、从而满足您在特定系统中的特定需求。

    此致、

    David