This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:电池电压数据显示为0xFF。

Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685462/bq34z100-g1-battery-voltage-the-data-shows-0xff

器件型号:BQ34Z100-G1

大家好、

我的客户正在使用我们的器件 BQ34Z100-G1、电池为 18650/2S3P/7800mAh/7.4V、I2C 通信正常。 读取电池电压时、数据显示为0xFF。 请帮您检查原因。

谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您能回答以下问题吗? 也许您能在配置前后向我们发送 GG 文件和日志文件吗?

    这是定制板还是 EVM?
    如果 EVM:
    -您在 J5和 J2上的跳线设置在哪里?
    - J5:短接引脚____和____以及引脚____和____
    - J2:短接引脚____和____
    如果是定制板:
    - BAT 上的分压器值:
    -高电阻器:_________________ 电阻
    -低电阻:_________________ 电阻
    -电流感测电阻:_________________ m Ω

    电池单元信息:
    化学:镍氢电池
    -最大电压:_________ 五
    -标称电压:_________ 五
    -容量:______ 毫安时

    电池组/应用信息:
    -配置:__S__P
    -最大负载:_________________ mA
    -额定负载:_________________ mA
    正常工作温度:_________ 摄氏度
    -工作温度范围:_________ degC 至______ 摄氏度
    -外部热敏电阻组件:是/否
    -电池组侧或系统侧电量监测计:电池组/系统

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    如果您能回答上述问题、我们将不胜感激。

    此致、
    David