This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1086:辐射易感性

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673185/lm1086-radiation-susceptibility

器件型号:LM1086

您是否有 LM1086IS-ADJ 的辐射数据?

如果没有、您能否提供裸片表面面积? 这是可以的

用于预测器件对辐射的易感性。

谢谢、


Carolyn Sleeper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carolyn:

    遗憾的是、我们尚未对 LM1086进行任何辐射测试。 我们也不能在论坛上分享芯片表面区域。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carolyn:

    我之所以将此问题标记为已解决、是因为论坛上的解决方案。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    您能否告诉我、在2003年5月(DC 0318)和2010年8月(DC 1036)之间、LM1086IS-ADJ 是否有任何裸片架构变化? PCN 20095004表示从150mm 到200mm 硅晶圆启动材料的变化。

    谢谢、

    Carolyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carolyn:

    在这两个日期之间、芯片架构不应发生任何变化。 为了改变芯片、它还会触发一个 PCN、该 PCN 将被发送给使用它的客户。 您提到的 PCN 只是用于制造器件的晶圆尺寸的变化。

    此致、
    标记