This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:LED 短路保护

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5945, TLC59401, TLC5941, TLC5940, TLC5946, TLC5948A, TLC59291, TLC5949, TLC5951, TLC5929

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687177/tlc5940-led-short-protection

器件型号:TLC5940
主题中讨论的其他器件:TLC5945TLC5941TLC5946TLC5948ATLC59291TLC5949TLC5951TLC5929

团队、

我有一位客户在寻找 AMS AS1112的替代产品(http://ams.com/eng/Products/Power-Management/LED-Drivers/AS1112,http://ams.com/eng/content/download/1207/6980/525 )。  

他们已将以下器件作为可能的 TI 替代器件进行了入围:

TLC5940、TLC59401、TLC5941、TLC5945、TLC5946

尽管选择工具显示上述器 件具有 LED 接地短路检测和 LED VLED 短路检测功能、但数据表中没有提及这一点。

这些器件是否具有这些功能? 如果是、您能描述一下如何实现它们吗? 如果不是这样,就欢迎提出一些备选办法的建议。

谢谢、此致、

Mihir

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mihir、

    很抱歉、您使用选择工具时遇到问题。 我们将更新这些信息、稍后应该正确。

    LOD (LED 开路检测)可检测 LED 接地短路、因为此功能可检测 OUTn 的电压、如果 OUTn < LED 开路检测阈值、则无论 LED 开路或 LED 接地短路导致的是什么、都可以检测到错误。

    您列出的器件具有 LOD 功能、但没有 LED 对 Vled 短路检测。

    如果您正在寻找 LED Vled 短路检测驱动器(LSD)、TLC5929和 TLC59291是16通道开/关类型、而 TLC5948A、TLC5949是16通道 PWM 类型驱动器、TLC5951是24通道 PWM 类型驱动器。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、

    Kenneth