This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:ESD 测试期间芯片出现故障

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686654/tps61165-chip-fails-during-esd-testing

器件型号:TPS61165

我正在测试需要此 芯片来驱动 LED 背光的器件。 TPS61165在 ESD 测试期间失败。 在空气放电测试期间发生故障。 我正在寻找一种好的方法来保护此器件免受 ESD 放电的影响、因为此器件是测试设置的一部分、而不是我们尝试测试的器件。 我尝试在 LED 连接中使用电感、但这不允许电路工作。 我在 LED 输出端添加了24V TVS 二极管、但也失败了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件如何发生故障-损坏或禁用输出?

    您可以尝试使用两个 TVS 二极管、一个是从 LED 阴极到机箱接地、另一个是从 LED 阳极到机箱接地;这会将 ESD 能量转移到驱动电路之外。 LED 上的一个 TVS 实际上仅保护 LED。

    这是一个非常好的 ESD 保护参考- www.emiguru.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    请尝试将 TVS 从 LED 连接到机箱接地以绕过 ESD 电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的、谢谢你 John。