This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:未检测到器件作为从器件。

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110EVM-796, BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703710/bq34110evm-796-device-is-not-detected-as-slave-device

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件: BQ34110BQ34Z100-G1BQSTUDIO

您好!

我正在从事 bq34110EVM-796工作。  我已经介绍了两种不同的情形。

我 已连接 bq34110EVM-796。 到 PC 的连接。 在这种情况下、软件工具未检测到器件。

2.我 已在整个 I2C 线路中将 bq34110EVM-796连接到处理器。 在这种情况 下、也不会检测到 bq34110EVM-796作为处理器的从器件。

我已经探测了 REG25和 REFIN 引脚和 CE 引脚、它显示了数据表中的电压。

请就此提出几点建议。


谢谢、

Viken。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Viken、

    尽管您使用的是 bq34110、但请按照以下网址 中 bq34z100-G1快速入门指南中设置软件工具链的步骤进行操作:www.ti.com/.../sluubv2

    如果在使用快速入门指南中建议的软件和固件后仍然存在问题、请告知我。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答。

    我能够将 bq34110检测为处理器的 i2c 从器件。 我无法使用 EV2300在 bqstudio 中检测 bq34110。
    因此、通过使用 i2c 命令、我无法将器件置于校准模式。
    请建议我如何在不使用 bqstdio 的情况下校准 bq34110。

    谢谢、
    Viken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viken、

    您能否运行位于产品页面"工具与软件"部分的最新固件安装程序? http://www.ti.com/lit/zip/sluc622

    我昨天在新 EVM 上运行了 bqStudio、看起来它不包含 bq34110的最新 bqz 文件。 固件安装程序将为您提供最新的 bqz 文件、该文件应可解决自动检测问题。 另请确保您运行的是 TI.com 上提供的 bqStudio 的最新版本(v1.3.86)。 请告诉我这是否可以解决您的问题。

    我们已经向我们的软件团队强调了这个问题、更新后的 bqz 文件将 包含在 bqStudio 的下一个版本中。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我运行了最新的固件安装程序、但仍然面临相同的问题。 我已附上错误消息的快照供您参考。
    是否有任何其他方法来校准 bq34110?
    请尽快就此提出几点建议

    谢谢、
    Viken。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viken、

    这是非常奇怪的-它应该已经自动检测到器件。 您可以尝试以下操作吗?

    1) 1) 1)从 TI.com 下载 bqStudio 的最新版本。 它当前为1.3.86、并标记为测试版本。 此版本有许多更新、很快将作为正式版本发布。

    2) 2) 2)您能否拍摄设置的照片? 您施加了什么电压来为 EVM 供电? 您是否在 EV2300上使用了 I2C 输出、所有 EVM 跳线是否都处于正确位置?

    由于您能够从处理器成功地与器件通信、因此您也可以这样做校准。 《bq34110技术参考手册》的第5章介绍了执行此操作的步骤。  

    顺便说一下、您如何解决处理器与 bq34110 EVM 之间的 I2C 通信问题? 这可能有助于提供有关 bqStudio 和 EV2300通信问题的线索。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通过更换 IC、我能够与处理器通信。

    我已根据 bq34110技术参考手册的第5章开始校准。 我的器件使用的是12V 电池。 您能帮我更新数据闪存中的哪个参数吗?

    如果可以共享校准数据的任何示例文件、将会非常好。

    谢谢、
    Viken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Viken、

    如何在 EVM 上设置用于连接 BAT 引脚(J2和 J5)分压器的跳线? 对于12V 电池,必须将 J2跳线设置为>5V 设置。

    J5上的16V 设置导致电阻分压器约为1/19。 尝试将闪存设置中的分压器设置为约19200mV、作为校准的起点。 您还需要将数据闪存(配置下)中的"Flash Update OK Voltage"闪存参数更改为较低的电压(电压必须低于 BAT 引脚上的电压)、以允许写入闪存。 在器件处于校准模式时、可使用右侧命令窗口中的 CAL_TOGGLE 命令来修改此参数。

    您使用的是哪种电池化学成分? 是锂离子电池吗?

    此致、
    Matt