This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:如何禁用 FLT 功能

Guru**** 2511075 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674921/tps650830-how-to-disable-flt-functionality

器件型号:TPS650830
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!

是否有任何方法可以禁用通过按下电源按钮(将 PWRBTN 驱动为低电平)触发的紧急关断功能?  目的不是触发紧急关断、无论 PWRBTN 驱动低电平的时间是多长。

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

      由 PWRBTN 启动的紧急关断不是由硬件实现的;它由 主机处理器软件代码决定。  该过程 如下所述:

    1. 按下电源按钮使 PWRBTN 引脚变为低电平;
    2. PWRBTN 引脚低电平使 PWRBTN 位为低电平;
    3. PWRBTN 位 为低电平可以产生一个中断、并且这个中断可以由寄存器 IRQLVL1msK 的位0 (地址= 0x13)屏蔽;
    4.   PBCONFIG 寄存器(地址= 0x14) FLT[5:0]记录按下电源按钮的时间;
    5. 当  按下电源按钮的时间 达到 FLT[5:0]设置时间时、可以产生另一个中断来将 RESETIRQ1寄存器的位5 (FCO)置为有效;该中断可以由寄存器 RESETIRQ1MASK 的位5 (MFCO)屏蔽;
    6. 最后、主机处理器软件代码可以 读取 FCO 位、然后确定按下电源按钮是否会导致紧急关断。  

      如果您有任何疑问、请告诉我。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    谢谢!  我不确定我是否正确理解了这一点。   

    在我看来、FLT[5.0.0]设置的唯一目的是在 PWRBTNIN 驱动为低电平的时间长于 FLT[5.0.0]设置时触发 FCO 中断?  因此、要引起紧急关断、I2C 主机需要执行一些操作(将 SDWN 位设置为"1"??) 在接收到 FCO 中断后? I FCO 被屏蔽(MFCO 为"1")或 I2C 主机忽略 FCO 中断、实际上 PMIC 本身不会进入紧急关断状态?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    是的、您正确理解了这一点;但软件强制关闭有两种方法:
    SHUTDOWNZ 引脚被拉低;
    2.将 SDWN 位设置为"1"。

    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我尝试在 TPS650830EVM 上验证了这一点、发现 PMIC 进入紧急关断模式(除 LDO3/LDO5外的所有电源轨均关闭)、只需按下电源按钮(S1) 31秒即可。 (默认设置为31秒。)  在测试期间、没有连接 USB2ANY、因此根本没有 I2C 访问。 在我看来、这是一种纯粹的硬件行为。  您能否再次检查此项?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 安东尼:

     我只是复选了两次、你是对的。 与设计人员核实后、说明为 :电源按钮关断由硬件实现;但可以通过设置 FLT[5:0]<2S 来禁用(需要稍后为此功能更新数据表)。  

    谢谢!

    Phil