This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:在我连接 bq78350和 bq7692006的 ALERT 引脚后、我的 bq78350 CAN#39;t 读取电池电压、78350 CAN#39;t 可被检测到。

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686912/bq78350-r1-my-bq78350-can-t-read-cell-voltages-and-78350-can-t-be-detected-after-i-connect-the-alert-pin-of-bq78350-and-bq7692006

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ78350

我  根据 官方文档设计电路板。

 在我配置 bq76920后,已访问 bq78350的固件 并 根据 使用指南更改了 AFE 电池映射寄存器的值。

我 的 bq78350  无法读取 电池电压 、 电池电压 全部 为0mV。

如果  我 连接   bq78350和 bq7692006的 ALERT 引脚、则无法检测到 bq78350。

我认为我可能应该配置 AEF 的 IIC 地址、但 我找不到这样 的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feiyue、
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feiyue、
    bq78350适用于 bq7692000或 bq7692001版本、因为这些版本具有正确的电压和地址。 无法在地址0x18处为 bq7692006设置 bq78350。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将购买 bq7692001进行试用。