This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps51206:关断序列要求

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669987/tps51206-shutdown-sequence-requirement

器件型号:TPS51206

您好!

我们收到了客户关于 TPS51206的问题。
请帮帮我们。

[问题]
该 IC 上是否有任何关断序列要求。 例如、以下序列是否可接受?

 1. VDD 被关闭
 2. VLDOIN 和 VDDQSNS 被关闭

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    下面的关闭序列正常。

     1. VDD 被关闭
     2. VLDOIN 和 VDDQSNS 被关闭

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我们还有其他问题。 是否存在不可接受的启动和关断序列要求?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、  

    很难回答这个问题、因为我们没有对所有序列场景进行导通和关断测试。  

    如果客户对特定的打开和关闭顺序有疑问、我们可以查看一下。  

    很抱歉。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 我们还有其他问题。 请参阅以下内容。 您可以检查一下吗?

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    在问题1案例1中、上电顺序应该正常。

    对于所有其他情况3、我建议先开启 VDD、VLDOIN、VDDQSNS、然后将 S3和 S5拉至高电平。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、这是一个拼写错误。

    对于所有其他情况、我建议先开启 VDD、VLDOIN、VDDQSNS、然后将 S3和 S5拉至高电平。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。

    让我确保有一件事。 为什么您建议让 VDD、VLDOIN、VDDQSNS 首先出现在案例2和 Q2上? 这是因为 VTT 和 VTTREF 发生了意外输出吗? 如果他们不保持此序列、是否有可能导致 IC 损坏?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    我认为没有损坏 TPS51206的风险、IC 应该可以。 但是、如果在 VDDQ (VLDOIN)和 VDD 均不稳定时打开该器件、则在 VO (VTT)上升期间可能会出现毛刺脉冲。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、自从我们上次相互联系以来、已经有很长的时间了。 我们还有其他问题。 可以确认吗?

    他们正在考虑以下顺序。

     VDDQSNS 和 VLDOIN
     2. VDD 和 S5 (S5通过4.7K 上拉至 VDD)*S3下拉至 GND。

    -是否有任何关于这种使用的问题?
    -根据其他线程、建议的上拉电阻为100k 至500k。 为什么需要大电阻器?

    e2e.ti.com/.../604170

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    在 客户的序列中、最后一步是上拉或下拉 S3、对吧?

    如果是这种情况、顺序应该很好。

    关于上拉电阻器、4.7K 应该是可以的。 我不知道为什么在其他帖子中建议使用100k 到500k。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。
    在客户序列中、S3未使用(S3下拉至 GND)。 我认为这不是问题。 这是我的理解是否正确?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    S3引脚用于打开和关闭 VTT。 S5是打开和关闭 VTTREF
    请参阅数据表第11页的表1。

    谢谢