This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:BQ24160 d+/d-检测到问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685997/bq24160-bq24160-d-d--detected-issue

器件型号:BQ24160

您好!
在我的应用中、我正在使用 D+/D-检测、我将 D+/D-设置为短路。
电池= 3.8V
我的步骤是先连接电池、然后再连接 USB 端口。
然后读取 BQ24160寄存器0x02
有时、USB 输入电流限制设置为1.5A
有时、USB 输入电流限制设置为0.1A
这是正常现象吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 D+=D-时、USB 输入电流限制应始终设置为1.5A。    您是否可以在插电式示波器上监控 VBUS 和 D+/D-?   VBUS 的上升速度是否非常慢?  功率上是否存在影响 D+=D-的毛刺脉冲?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当 D+=D-时、
    我使用 BQ24160EVM 测量了 VBUS 上升时间。
    VBUS 上升时间非常短、<1ms
    图1 USB 电流限制1.5mA (battery=3.4v)
    图2 USB 电流限制0.1mA (电池=4.2V)
    当电池电压约为3.8v 时、
    有时、USB 输入电流限制设置为1.5A
    有时、USB 输入电流限制设置为0.1A
    请帮助、
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当您以大于3.6V 的电压连接电池时,是否已将 VBATREG I2C 寄存器从默认值3.6V 更改为默认值? 如果没有、充电器会检测到电池 OVP、因此出现故障。 在这种情况下、不会发生 D+/D-检测、输入电流限制作为安全措施保持默认值为100mA。 您必须写入以增加 VBATREG 寄存器、然后写入强制 D+/D-检测的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    非常感谢、
    再次提问、
    将仅连接电池、
    需要设置 VBATREG 并清除看门狗? (放电时)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在仅电池模式(HiZ)下、BATFET 打开、将电池连接到 SYS。  当看门狗过期时、VBATREG 复位至3.6V、充电器将报告电池 OVP。  当充电器处于 HiZ 模式时、无需更改 VBATREG 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
    我没有其他问题。
    谢谢你