This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211:TPS40211当前问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40211, LM5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686976/tps40211-tps40211-current-issue

器件型号:TPS40211
主题中讨论的其他器件: LM5000

我们不需要 TPS40211 IC 的电流环路(可以消除检测电阻器的成本)、是否仅电压环路可以工作?  如果使用电压环路,会产生什么影响;如果 只能使用电压环,ISNS Foot 最好接地或提供恒定电压? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    控制器将 COMP 电压与 ISNS 斜坡进行比较、以生成 PWM。 ISNS 信号必须存在才能使 IC 正常运行。 要使用更少的器件、您可以考虑使用 LM5000/01/02、它集成了电流感应电阻器和 MOSFET。