This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:适用于降压/升压应用的 TPS40210反激式拓扑

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686958/tps40210-tps40210-flyback-toplogy-for-buck-boost-application

器件型号:TPS40210

你(们)好

我的客户有一个新项目、需要9V~36V 输入和12V1A、5V0.5A 双路输出。 我们推广 TPS40210、但客户需要隔离解决方案、因此 SPICE 拓扑无法满足客户应用需求。 因此需要检查 TPS40210反激式拓扑是否正常?

张若纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    反激式拓扑是可以的。 将12V 电压轨作为主输出、将5V 电压轨作为交叉调节。