This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61085:TPS61085的 Rfbb 值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687074/webench-tools-tps61085-rfbb-value-of-tps61085

器件型号:TPS61085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我使用 Webech 仿真了 TPS61085。
条件为 Vin=5V、Vout=7V、Iout=50mA。
仿真结果的 Rfbb 为34k.k 8Ω Ω。 但数据表的 Rfbb 为18kΩ Ω。
哪一项是正确的?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表上的18k Ω 基于流经电阻器的50uA 电流。  但从角度来看、该电流可能低至10-20uA。  因此、您可以看到与 Webench 结果有一些差异。  您可以使用34.8k HOM 结果。