This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:误差放大器跨导

Guru**** 2464360 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2843A-Q1, UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676001/uc2843-the-error-amplifier-transconductance

器件型号:UC2843

 我需要 UC2843A-Q1的误差放大器跨导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5084128:

    感谢您关注 UC2843。 UC2843中的误差放大器不是跨导放大器。 UC2843使用一个传统的运算放大器、此放大器需要补偿从放大器输出连接至放大器的反相输入引脚。 如需参考、请查看此应用手册 :www.ti.com/.../slva662.pdf。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两种放大器之间有何差异?
    对电源补偿环路的设计有何影响?(FB 引脚和 COMP 引脚之间)
    应用手册可能已被删除、名称已更改或暂时不可用。我找不到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是应用手册的链接:

    内核差异是一种运算放大器、是一种电压控制的电压源。 跨导放大器是电压控制的电流源。 运算放大器由放大器输出和放大器的反相输入之间连接的组件进行补偿。 跨导放大器通过在 OTA 输出端与接地端之间连接组件进行补偿。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、这让我感到非常高兴。

    我还有另外一个问题:UC2843内部是否有斜坡补偿?如果是、我需要详细数据。

    我向你转发你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UC2843是否具有输出短路保护?如果是,短路比较器的基准电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5084128、

    通过将 RT/CT 波形的一部分添加到 ISENSE 波形、可通过 UC2843实现斜率补偿。 查看数据表的第8.3.9节。

    UC2843上有逐周期电流限制、这将限制初级侧 MOSFET 中的峰值电流。 阈值为1V。 查看数据表的第8.3.2和8.3.3节以供参考。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但当输出短路时、逐周期电流限制无法提供保护。
    通过参数计算、我们可以看到原始峰值电流设置为0.28A。 因此 RCS 为:1V/0.28A= 3.57Ω Ω。 在电路中选择 RCS 3Ω。 在测试中发现、当输出端子短路时、芯片无法停止波形并导致电路损坏。
    将 RCS 电阻增加到4.5Ω Ω,短路保护正常,但电压调节不能令人满意。 Vout=20.88V@Vin=200V、Vout=22.1V@Vin=250V。 当 Vin>250V 时,电压调节是可以接受的。
    我想知道问题在哪里。 在电路中、Rcsf=470Ω Ω、CCSF=470pF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5084128、

    我建议为 RCS 并联安装两个7.15Ω Ω 电阻器。 或者、您可以尝试提高次级侧反馈中的快速通道增益。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我7.15Ω 了 RCS 4Ω、但它仍然无法实现短路保护、因此两个并联的 Δ I 发生故障。
    电路中没有光耦合器。 通过两个电阻直接反馈到 FB 引脚、因此我无法增加快速通道增益
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5084128、

    请您分享您的原理图吗?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否重新附加原理图? 我认为这并不是你最后的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以重新发布您的原理图吗? 它看起来不像您上次的响应中所做的那样。