This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:BOOT-PH 直流电压和最大电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54320, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703041/tps54320-boot-ph-dc-voltage-and-maximum-voltage

器件型号:TPS54320
主题中讨论的其他器件: TPS54620

大家好、团队、

我的客户对 TPS54320 BOOT-PH 电压有一个问题。

在测试中、BOOT-PH 电压直流值为6~7V。 最大值大于7V,超出数据表中的器件 BOOT-PH 规格。

这对于 TPS54320在正常工作条件下是否是正常现象?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnny、

    当 Vin 高于约7.5V 时、BOOT 至 PH 电压应将 YO 调节至典型值约6.8V。 看到某些器件的测量值超过7.0V 也不会感到意外。我认为7V 的绝对最大规格可能是错误的。 与此密切相关的 TPS54620将 BOOT 到 PH 的最大电压指定为7.7V。让我进一步检查一下、但在平均时间内我不会担心它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    请帮助检查 BOOT-PH ABS。 TPS54320的最大电压。
    谢谢。

    Johnny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnny、

    我们几乎确定7V 额定值是一个误差。 应为7.7 V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。