This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24079:R_TMR 值

Guru**** 2464540 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673146/bq24079-r_tmr-value

器件型号:BQ24079

大家好-  

在 BQ24079数据表中、我们列出了建议的最大 R_TMR 电阻值72k Ω。   如果使用较大的值、会发生什么情况?  可以使用75k Ω 电阻值吗?  100千欧?

谢谢、  

Jake Salmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我正在检查这个。
    您是否需要增加快速充电时间?

    数据表中的信息:
    1)GND TMR 以禁用计时器
    2)悬空以选择内部默认值、30分钟预充电和5小时快速充电
    3)将范围设置为18k 至72k 欧姆、快速充电范围为2.4hr 至9.6hr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们的想法是将快速充电限制设置为10小时、略长于标称值9.6小时。

    谢谢、
    Jake
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill
    关于 RTMR 的类似问题来自我的客户。 客户希望获得>=20小时的安全计时器。 是否可以获得150千欧的20小时快速充电计时器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken
    20小时不是一个选项、但可以通过将 TMR 连接到接地来禁用计时器。