This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:D+ D-未连接

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687180/bq25606-d-d--unconnected

器件型号:BQ25606

您好!

如果不使用 D+和 D-、是否可以简单地保持未连接状态?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以。 如果两个引脚都保持未连接状态、则输入电流限制由 ILIM 电阻器设置。 如果 D+/D-短接、则输入电流限制为2.4A。