This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/BQ40Z50:CB 行为和计时器。 针对 CB byass Q 计算的 Qmax

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686074/rtos-bq40z50-cb-behavior-and-timer-qmax-calculated-for-cb-byass-q

器件型号:BQ40Z50

工具/软件:TI-RTOS

我们验证 CB 和 CBR 功能,并有如下问题:

(1)   在静置模式下、CBR 将在 OCV 测量时暂停。  获取 OCV 后、平衡计时器设置为0、然后更新。  

我们想进一步了解这种行为, 例如“OCV 测量”规则是否与禁用 CBR 相同?   

CBR 暂停多长时间?

 

(2)   “旁路 Q”是否会影响 Qmax 计算的“传递 Q”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵学而您好!

    我们已将此任务分配给其他人、并将很快返回给您。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    OCV 测量规则是相同的、不依赖于 CBR 位。 通常、在测量 OCV 时需要30分钟至2小时的时间来满足 dv/dt 条件、但如果不满足 dv/dt 条件并且由于超时而强制执行 OCV、则 OCV 可能需要长达5小时。 因此、可以禁用电池平衡长达5小时。 通常、我们看到电池平衡停止了大约30分钟。

    在 Qmax 计算中不考虑"Bypass Q"。