This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5916:TLC5916特殊模式问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5916, TLC5954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676411/tlc5916-tlc5916-special-mode-problem

器件型号:TLC5916
主题中讨论的其他器件: TLC5954

e2e.ti.com/.../TLC5916_5F00_Special-mode_5F00_error_5F005F00_20180329.pptxDear查看所有

关于 TLC5916、我有一些问题。

正常模式工作正常、但不会进入特殊 模式。
(CLK、_OE、LE 时钟与数据表相同)
*测试条件
1. SDI、CLK 由 MCU 生成(我尝试使用 SPI 和 GPIO)
2. CLK 频率:4kHz (在更改频率时测试)
请参阅已添加的文件
您能否检查 此问题并通知 我?
谢谢、BR
PJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PJ、

    TLC5916特殊模式有两个功能:错误检测和电流增益控制。

    检查波形后、您似乎在  切换到特殊模式后具有电流增益控制功能。

    请将您的代码更改为 "读取错误状态代码"、如下图所示:

    请告诉我这是否会影响您的问题。

    谢谢。

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TLC5916_5F00_Special-mode_5F00_error_5F005F00_20180402.pptxDearKenneth

    感谢您的合作和快速响应。

    我已经测试了您的请求、测试结果相同(SDO 数据错误或未检测到。)

    请检查随附的文件并告知我改进情况。

    谢谢、BR

    PJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PJ、

    要缩小问题范围、请尝试以下两种方法:
    1.将 OE 为低电平时的 CLK 编号完整为8、看看您是否能获得正确的结果。
    2.跳过编写配置代码,只需发送描述为1的读取错误状态代码,然后查看是否可以获得正确的结果。

    谢谢。
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kenneth

    1. clk 编号设为8意味着写入配置代码 CLK 第8位? 是这样吗?
    2.您能更详细地解释一下"只需发送所述的读取错误状态代码1、看看您是否能获得正确的结果。"

    谢谢、BR
    PJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PJ、

    请参阅下图中的详细说明:

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kenneth

    感谢您的建议。

    我有一个问题。
    读取错误状态代码 clk 编号从4到8、了解如何控制 OE 信号
    (例如、OE 信号在第8个时钟上升时间为低电平? 或者在 clk 1至8期间 OE 始终为低电平?)

    谢谢、BR
    PJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PJ、

    当前、您的 OE 在 clk 2至4期间为低电平、请在 clk 2至8期间保持 OE 低电平、如下所示:

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kenneth

    测试结果运行良好。
    但是、您能否解释一下添加 clk (从4到8)以实现良好的工作?
    我是否应该在此时间内应用到 FW?
    如果我已经从 TLC5916更改为 TCL5954、这是一样的吗?
    谢谢、BR
    PJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PJ、

    在图14中、省略了另外四个 CLK、 从9.4.2中可以看到、"第三个或更高版本的零发生会将检测到的错误状态代码保存到移位寄存器中。"

    如果您更改为 TLC5954,则时序图不相同,您可以参阅 数据表中的状态信息数据(SID)以了解详细信息。  

    由于您的问题已解决、我将关闭此主题、请帮助您单击"从您的角度重新创建"。

    如果您有关于 TLC5916的更多问题、可以直接回复此主题、它将再次打开。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth

    感谢您合作解决此问题。

    谢谢、BR

    PJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth

    我有一个问题。

    特殊模式有两种模式(电流调节模式和错误检测模式)

    我能否同时使用这两种模式(电流调节模式和错误检测模式)

    1.这种情况良好:正常模式->特殊模式(电流调节模式)->正常模式

    2.这种情况不好。 在错误检测模式后、电流模式将更改默认值

       正常模式->特殊模式(电流调节模式)->正常模式-> 特殊模式(错误检测模式)->正常模式

    您是否检查 并向我提供建议?

    谢谢、BR

    PJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PJ、

    这两种特殊模式可以一起使用、对于您的方法2来说应该是可以的。

    实际上、如果您不更改开/关配置、则无需第二种正常模式。

    请检查是否在最后一种正常模式下发送新数据、并且在错误检测模式之后和最后一种正常模式之前更改了其他开/关状态。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kenn

    您说过、两种特殊模式无需切换到正常模式。
    因此、我尝试从电流控制模式到  正常模式 、通过错误检测模式。

    我对开关特殊模式电流、控制和错误检测有疑问。
    最初、我的问题是当我进入错误检测模式时、受控电流将变为默认值。
    在电流控制模式下控制电流后、电流在进入错误检测模式时发生变化。

    请问有什么问题吗?

    谢谢、BR

    PJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PJ、

    这很奇怪。 很抱歉、您现在遇到了问题。

    为了清楚说明、如果您只是将器件从正常模式切换到错误检测模式、电流是否会发生变化?

    还请提供您当前的时间安排、以便我进行分析。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth

    我已经找到了电流控制方法。

    谢谢、BR

    PJ